结果:找到"畜牧业:猪耳标 RFID",相关内容676条
- 畜牧业有源卡标签芯片-SI24R2F+
- 畜牧保险标的身份识别系统是基于有源RFID技术通过耳标对牛羊等畜牧养殖进行全生命周期管理,有源RFID动物芯片提供牛羊唯一身份标识,配合RFID手持终端对牛羊的身份进行识别,不仅可以实现牛羊养殖过程的跟踪溯源管理,而且当发生养殖保险理赔时保险公司可快速核实参保标的身份,精准识别标的,防范重复理赔、非标的理赔等道德风险;SI24R2F+内部集成NTC温度采集功能;只要外部增加NTC检测电路就可以测试温度,测试的精度与NTC电阻有关,可以做到精度为0.1度;将测试到数据通过2.4G无线部分传输到后台处理。SI24R2F+内部具有边沿计数功能;通外部滚珠传感器将计数的次数通过2.4G无线传输到后台...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4G有源卡,畜牧业标签 发帖人:DN170320 发帖时间:2023-05-25 11:52:00
- 智能电子学生卡2.4GHz考勤方案芯片
- 智能电子学生卡简介今年年初教育部发布的《关于加强中小学生手机管理工作的通知》中提出,学生手机有限带入校园,原则上不得将个人手机带入校园,禁止带入课堂;应设立校内公共电话、建立班主任沟通热线、探索使用具备通话功能的电子学生证或提供其他家长便捷联系学生的途径等措施,解决学生与家长通话需求;加强课堂和作业管理等。 智能电子学生卡能有效解决学生无感考勤,安全定位、亲情通话,校内小额消费等问题,功能简洁高效,因此也深受家长青睐智能电子学生卡2.4G考勤应用学生卡和读头之间采用2.4G无线射频技术传输,通过485数据线传输到后智能终端;然后智能终端利用GSM无线网络或有限宽带(包括短信)与系统平台数据交...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-02-01 17:04:00
- 畜牧业:猪耳标方案使用SI24R2F+开发技术
- 打开温度使能后,当环境温度超过或低于所设阈值时,会发射替换值34、43(替换值可自行填写);若没有超出,则发射正常数据。温度阈值需要点击温度发射后才可设置,设置好温度阈值后再把温度发射勾掉。打开温度发射后,会发射当前环境温度对应的内容,勾选此选项时不会发射温度报警,仅仅采集温度。芯片内部温度传感器计算公式y=0.2213x-65.165(x为ADC采样值,y为对应温度(℃))。外部NTC计算公式y=2157.9x-1027.1(y为采集的ADC值,x为对应NTC电阻上的电压),当前此计算公式存在一定误差。Si24R2F+数据手册_V0.2.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 畜牧业:猪耳标 RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-12-29 17:20:00
- 2.4GHz畜牧业养殖方案
- 传统畜牧业目前还是粗放型管理,牧民养殖缺乏科学依据,管理者也无法进行系统性分析和监管,容易出现牲畜被盗或丢失、患病无法及时医治等问题。为了更高效的服务畜牧业,实现养殖智能化,打造全新的养殖管理理念,以动物耳标为导向,嵌入2.4G的RFID低功耗小型标签,可同时解决个体数量统计+范围定位+体温监测+计步统计+低功耗RFID等需求。方案介绍SI24R2F+低功耗RFID动物耳标方案,可以实现远距离的稳定的数据传输与统计,简介如下:1、个体数量统计:每头动物佩戴RFID标签,每个标签设置唯一的ID号,ID号可定时上传到2.4G阅读器设备或者2.4G基站设备,设备联网可以实时上传数据至后台系统。即可...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 2.4GHz,低功耗RFID,畜牧业 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-10-05 16:20:00
- SI24R2F+集成NVM的低功耗.可外接NTC和震动传感器技术开发资料
- SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,为有源RFID标签提供在中长远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。SI24R2F+vsSI24R2F优化升级:·优化射频性能·增加NTC测温·增加自动唤醒间隔·优化蓝牙性能Si24R2F+是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 冷链管理,测温产品,畜牧标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-03-09 15:59:00
- SI24R2B2.4G单发技术开发资料
- SI24R2PS1.1.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-05-21 10:49:00
- SI24R12.4G收发一体研发经验分享
- Si24R1是一颗由深圳市动能世纪专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-14 09:28:00
- 金航标kinghelmRFID标签在立创商城出售
- RFID标签现在已经在智能制造业生产线不可或缺,不但可以提高工作效率、增加准确性、还可以节约成本。为满足市场需求,金航标kinghelm(www.bds666.com)研发生产的RFID标签KH-RFID-23-BQ、KH-RFID-20-BQ等型号大量出售,适用于库房盘点物品定位、货架定位、衣帽查找定位、图书查找定位、档案查找定位等应用领域。金航标kinghelm产品RFID标签KH-RFID-23-BQ深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位。主要从事北斗卫星导航和物联网终...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RFID标签 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-03-13 16:31:00
- 一文看懂RFID产业链!
- 01什么是RFIDRFID(RadioFrequencyIdentification)射频识别技术,又称“电子标签”,是20世纪90年代开始兴起的一种非接触式自动识别技术,在无人进行干预的情况下,它可以通过射频信号自动识别目标对象并获取相关的数据。RFID技术工作环境弹性较大,除可在极端环境下进行工作外,亦可识别高速运动物体和同一时间识别多个标签。02RFID组成及工作原理RFID主要由标签、阅读器/读写器、天线三个部分组成。标签的主要功能是附着在物体上用以标识目标对象,由耦合元件及芯片组成,具有唯一的电子编码;阅读器/读写器的主要功能是读取(或写入)标签信息,分为手持式和固定式;天线的功能...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RFID 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-01-02 14:43:00
- 金航标kinghelm(www.bds666.com)应用蓝牙耳机TWS的产品
- 金航标kinghelm公司研发的chip陶瓷天线滤波器系列,有先进科学的配方和独特的工艺,由台湾资深专家团队把关品质优良,KH2012、KH3216、KH5220、KH6010等型号,应用于蓝牙耳机TWS等产品。可直接替换村田MURATA、TDK、罗姆ROHM、台湾万诚、永业、ACX、华科,与国内的顺络Sunlord等厂家一道服务客户、提供性价比高竞争力强的蓝牙天线产品。金航标kinghelm产品KH3216适用产品类型为苹果AirPods、华为、小米、三星、漫步者、Anker、阿思翠、用维、B&O等,涵盖高通(CSR)、恒玄(BES)、MTK的络达(Airoha)、瑞昱(REALT...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 金航标kinghelm、TWS蓝牙耳机 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-12-24 10:13:00
返回